This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:没有 WiFi 驱动程序?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618339/linux-processor-sdk-am335x-no-wifi-drivers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

我将 BeagleBone Black 与 Element 14 WIFI Cape (WL1837MOD)和最新的 SDK 配合使用:

ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

我安装了 SDK 并运行 create_sdcard.sh。  然后,我按照以下步骤修补新的.dtb 文件并将其复制到引导目录中:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Platform_Integration_Guide#Appendix_A:_Device_Tree_file_-_patching_and_updating

然后、我发现 /sys/class/ieee80211目录中没有 files\directory\symlinks、因此我用于启动 wifi 的命令失败了:

root@AM335x-EVM:~# iw phy `ls /sys/class/ieee80211` interface add wlan1 type managed
命令失败:无此类文件或目录(-2)
根目录@AM335x-EVM:~# CD /sys/class/ieee80211
root@AM335x-EVM:/sys/class/ieee80211 ls
root@AM335x-EVM:/sys/class/ieee80211

我在之前的 SDK 版本上也做了同样的事情、我不记得必须对配置或其他设置执行任何特殊操作才能使其正常工作。  有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natan、

    我知道你要做什么? 您是否正在尝试找到界面以启动它? 旧版 SDK 的成功案例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是将 BBB 作为 WiFi AP 运行、类似于:
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux
    本示例中使用的脚本使用以下命令初始化 wifi ap:
    iw phy `ls /sys/class/ieee80211` interface add wlan1 type managed

    失败...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natan、

    您需要确保 WiFi 驱动程序已初始化并启动。 我不确定是否删除了此条目,但 ifconfig -a 可以为您提供可用的 WLAN 接口。 此外、请检查 dmesg 是否存在与 WiFi 初始化相关的任何故障或差异、与之前的文档相比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以告诉您、在启动时、旧版 SDK 会打印许多 wlcore 和 cfg80211消息。 较新的 SDK 似乎无法做到这一点。 我重复我原来的问题:是否在最新 SDK 中禁用了 WIFI 驱动程序? 如果是、我将如何启用它们? 是否有人实际获得了我要做的工作? 我在这里并不是仅仅使用 SDK 预编译映像就能真正取得新的突破...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已查看文件系统中的驱动程序和固件。 我不知道它们为什么不加载。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导时是否为您正确加载了驱动程序?