This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:无法从网络引导

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623073/am3358-not-booting-from-network

器件型号:AM3358

我们正在尝试使用 EMAC1进行引导、但没有成功。

- PHY 是使用 MII 的 SMSC LAN8710A

- PHY 在链路上指示

-线路上没有 BOOTP 数据包。 以太网通过交换机连接到 PC、PC 运行 Wireshark。

-如果通过 SD 或 eMMC 引导、则网络在 u-boot 之外工作正常。

我们缺少什么? 了解我们的连接方式。

感谢您的任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我尝试了不同的 SYSBOOT 引导序列、没有成功。 现在、我将其设置为 SYSBOOT[15:0]= 0100 0000 0000 1010
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 SDK 版本4.0、但它从未加载到 SPL 的位置。