This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:创建引导映像的过程

Guru**** 2583415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618503/tms320c6657-the-process-of-creating-boot-image

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

大家好:

我正在努力从.out 文件生成我的引导映像。

我注意到 TMS320C6748有一个易于使用的工具来生成图像:AISgen。 剂量 C6657具有类似的工具?

我自己找不到 C6657的类似工具。 我了解到 C6657必须执行复杂的步骤才能生成映像。 有些文件是否有助于引导我完成所有这些步骤?

衷心感谢您的热情帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 C6657和 C6748上n`t 引导映像的过程不同、因为 ROM 引导加载程序不使用 AIS 脚本:

    请参阅 Keystone DSP 引导加载程序用户指南 、并参阅 此器件的 Processor SDK RTOS 引导示例。

    我们还通过下面提供的链接为这些器件上的启动问题提供了一个资源。 n`t 器件的简单示例不使用此处提供的次级引导加载程序:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul