This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:密钥映射不正确、无法更改。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625893/linux-processor-sdk-am335x-key-mapping-is-incorrect-and-failed-to-change

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我 在我的系统上使用 SDK7.1。

如果 Logitech 的外部键盘通过 USB 连接、则会切换某些键。 在 PC 上、此密钥中止按预期工作。

如果我在器件上使用 Xvnc 并通过远程连接、则行为相同。

如果我尝试更改键位映射,则会出现以下错误:

>/lib/udev/keymap input/event2 0x30 "RightBrace"
EVIOCSKEYCODE:无效的参数
将扫描代码0x30设置为密钥代码27失败

如何更改键盘映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]如果 Logitech 的外部键盘通过 USB 连接、则会切换某些键。[/quot]
    其他供应商的键盘是否会发生这种情况?

    我没有安装 SDK07 (因为它现在已经很旧了),但您是否有 loadkey 或 loadkmap (bbs.archlinux.org/viewtopic.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在设备上运行 VNC 服务器并通过 VNC 查看器进行连接、并使用 Dell 键盘与 VNC 查看器进行连接、则行为相同。

    [Dell Keyboard]-->[PC with Linux and VNC viewer]-->[Network]-->[设备与 VNC 服务器]