This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:TMSDSK6713

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616932/tmdsdsk6713-tmsdsk6713

器件型号:TMDSDSK6713

大家好!

我是 Akshay。 我正在尝试使用 DSP 实验中可用的电路板。 这些是2005年的情况。 我尝试连接的 DSP 板号是 TMDSDSK6713。 因为该实验已有一段时间没有使用、所以我无法访问任何先决条件文件。 如果有人能帮我解决这个问题、那就很好了。 我使用的是 Matlab 2015a 和 CCSv5.1.1电路板在这些平台上是否正常工作、或者是否必须使用较旧版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我使用的是 Matlab 2015a 和 CCSv5.1.1电路板在这些平台上是否正常工作、或者是否必须使用旧版本。?
    对于 CCS -是。 我不确定是 Matlab。
    我已通知工厂团队进行详细说明。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan:
    感谢您的回答。 我还在寻找基本测试程序 Sine8_LED 以及.lib 文件、.cmd 文件、.asm 文件等相关文件

    谢谢你

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    您能不能指出您所参考的 DSP 实验室。 是 TI 提供的培训还是特定于您的组织? CCS v5.1从仿真和调试角度支持该器件、但如果您正在寻找软件、则可以从 TI.com 下载该器件的 CSL 和 BSL 代码
    CSL: processors.wiki.ti.com/.../Chip_support_library
    BIOS: www.ti.com/.../toolssoftware

    对于这些器件的 MATLAB 相关设置、您需要在 MATLAB 论坛上发帖。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul!

    首先、感谢您提供 URL。 我希望他们能帮助我。 其次、我所讨论的实验室是针对组织的。  此外、如果您为我提供了一组基本文件、以便在 板上运行、那将会非常好。  

    谢谢你。