This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:SPL (U-boot 2013)损毁!

Guru**** 2558380 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624055/starterware-spl-u-boot-2013-crashed

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Starterware

你好!  TI 专家:

   我们在我的项目中使用了 AM335X 和 psp4.6.0.11、它运行得很好。

   最近、SPL 在我们的新一批核心模块中崩溃。

   我们发现 SPL 在 spl_board_init -> GPMC_init -> writel (0x00000008、&GPMC_cfg->SysConfig)中挂起、  

    我们   无法 找到   问题发生的位置  、Nand 或 DDR?

   有什么想法吗?

   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 Sitara 论坛以获取帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3469252、

    您能否比较和共享两批模块的完整产品名称?

    您是否还尝试使用最新 的 u-boot-2017.01版本的行为、因为您使用的是非常旧的 u-boot 版本(2013)?



    BR
    Tsvetolin Shulev