大家好、我在 Win7 x64计算机上使用 CCS 7.2。
我已经在 TDA2xx 的 C66x DSP 内核上测试了我的应用程序,并使用 UIA 的 Log_write()函数测量它所需的时间。 UIA 手册指出、在持续时间分析中、时间以纳秒为单位。 但是、我担心结果的正确性。
以下是我采取的步骤:
1) 1)编辑了用于应用的平台包、并将 CPU 频率设置为600MHz
2) 2)编辑了 RTSC cfg 文件并为 CPU 频率设置了相同的文件
我是要从 UIA 获得正确的结果、内核是否会真正以600MHz 运行、还是需要在其他地方进行设置? 如果这些步骤不正确、我会感谢正确的步骤。
此外、C66x 可以运行的频率范围是多少?
提前感谢您。