This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAP-L138:在 NAND 闪存上刻录映像- OMAP-L138 LCDK

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632801/starterware-omap-l138-burning-image-on-the-nand-flash-memory---omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Starterware

大家好、
我目前正在 OMAP-L138 LCDK 电路板上工作。 我想在 NAND 存储器闪存上刻录 Starterware 示例中的光栅示例。
不过、我遇到了一个问题。
通过 UART 成功传输了新转换的 AIS 映像(使用 TI 的 AISGen 工具将.out 映像转换为.AIS)、并且命令行显示了
映像成功写入 NAND 闪存。 (请参阅图像上的)


如文档中所述、刻录后、我将 DIP 开关编号3提升至"1"、并为器件提供电压。
但是、我无法在屏幕上看到任何图像。 通过 CCS、我成功地将映像刻录到共享 RAM 存储器上、但在复位后会删除存储器。
我希望代码在引导时自动运行、因此我必须将代码刻录到 NAND 闪存中、但正如我说过的、我的操作不成功。
因此:
1.是否有方法通过 CCS 将映像刻录到 NAND 闪存上?
2.当我尝试通过 UART 将映像刻录到 NAND 闪存上时,会出现什么问题?

非常感谢、
Armand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    我使用的是 SDK 的版本02.00.00.00 (我在计算机上获得的文件夹是 c6sdk_02_00_00_00)  

    提前感谢、  

    Armand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们会通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan