This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:内部信号延迟

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633109/am3358-internal-signal-delays

器件型号:AM3358

你好。  

处理器 AM3358:需要知道从晶体内的输入引脚到其输出的信号传播延迟或长度、以对齐差分对
请报告有关此问题的可用信息

无法在 docs/中找到它

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 AM335x 时序均在引脚电平下给出。 您只需要将信号与器件引脚匹配。