This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:DMTimer PWM 驱动程序

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618288/linux-am4378-dmtimer-pwm-driver

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 朋友、您好。

我想在 am4378板中使用 timer5 (L22引脚)作为 PWM。 (我的板基于 AM437x-SK-EVM)

我修改了我的 DTS 文件。

但我的板上没有发生任何事情。  如下所示。

如何将 timer5用作 PWM?
是否有用于使用 PWM 的库?

在 qt5.6.2中、我们将使用 PWM 来发出蜂鸣声。

帮我计划...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、Linux SDK 中没有 PWM 驱动程序。 有一个使用一个 PWMSS eCAP 单元的 PWM 驱动程序: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PWM_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Biser Gatchev!

    但我也看到了该文档。
    我想知道是否可以通过 timer5 (L22引脚)来完成文档的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、PWM 驱动程序使用完全不同的外设- PWMSS eCAP 模块。 当然、您可以重写驱动程序以满足您的要求、但这超出了本论坛的支持范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、我找到了此主题、它可能会对您有所帮助: e2e.ti.com/.../359886
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我将参考您给我的文档。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外还有一个问题! Bro。
    是否可以使用 ECAP0_IN_PWM0_OUT (G24引脚)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 AM437x GP EVM 中使用的引脚。