This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 引导要求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624292/am5728-usb-booting-requirements

器件型号:AM5728

您好,

我们正在使用 AM5728设计定制板

我们想使用 USB Booting 选项、但对此我有一些疑问

1) 1) USB1 2.0总线是应配置为设备还是主机 ?

2)支持引导选项所需的任何附加电路?

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandan、

    请在以下位置查看 AM572x TRM 部分中 USB 引导的33.3.5.3初始化阶段:
    www.ti.com/.../spruhz6i.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复

    我的方面提出了以下几个问题,请 您解决这些问题  

    1) 1)在设备模式下,USB1端口是否可以 用作 SSH 端口以获取命令提示符访问 ?

    2) 2)如果我配置 USB1端口以支持 Boot (引导)选项,则系统完全引导后,是否可以使用相同的 USB 端口进行 SSH 访问以获得 命令提示符访问?

    谢谢、

    Chandan