This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:访问 L4_Fast 外设存储器块时出现问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625967/am3358-problems-to-access-l4_fast-peripheral-memory-block

器件型号:AM3358

您好!

我无法通过 AM3358上的 Corex A8访问 L4_Fast 存储器上的外设寄存器。

我的目的是写入 PRU ICSS 寄存器。 但我无法访问 L4_Fast 上的任何存储器位置。

尝试写入 Pru-ICSS 寄存器时、我的程序崩溃。 我遵循了本帖子中描述的初始化步骤  

此外、我在时钟模块寄存器(模块时钟被启用)和电源管理中找不到任何问题。 是否有人知道问题可能是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 CCS7.0与 PDK_AM335x_1_0_7配合使用

    此致、
    Hans