This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:将 eHRPWM 的初始输出更改为低逻辑

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618537/omap-l138-change-initial-output-of-ehrpwm-to-low-logic

器件型号:OMAP-L138

您好!

当我在不初始化任何参数的情况下为 OMAP L138 EVM 加电时、示波器上的 ehrPWM 输出(引脚 J15.44)显示为3.3V。 这表明 OMAP L138 LCDK 默认为其 ehrPWM 生成高逻辑输出。 在我对代码进行编程并在 CCS 中运行之后、我可以控制 ehrPWM 的输出。

但是、我们需要将默认值设为低电平。 我希望 OMAP L138EVM 在通电时不生成任何信号。  

是否有任何关于如何实现这一点的想法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否指定您所指的是哪个 EHRPWM 信号? 哪种器件焊盘?

    通常、如果没有代码在加电时运行、器件焊盘输出3.3V、这意味着其默认复位状态为高电平。 这就是处理器的设计方式。

    您是否检查了 EVM 原理图以确保该焊盘上没有外部上拉电阻?

    此致、
    Yordan