This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2LX:哪个电路板可用于 PCIe 测试?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618475/xevmk2lx-which-board-can-be-used-for-pcie-test

器件型号:XEVMK2LX
主题中讨论的其他器件: 66AK2L06TMDXEVMPCI

尊敬的 TI:

我的客户购买 了 XEVMK2LX (66AK2L06评估模块)并尝试测试 PCIe。

他们在下面找到了2块电路板、希望 TI 确认这两块电路板都可以用于 XEVMK2LX 的 PCIe 测试?

TMDXEVMPCI (AMC 转 PCIe 适配卡)

 PCI101

此致、

Shaka Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sheka Lee:

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法从 vadatech.com 打开 PCI101的链接。 但是、TI 电路板似乎可以用于 PCI 测试。

    此致、
    Yordan