This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C54CST:C1A 上的 TVS 二极管(引脚73)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C54CST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625703/tms320c54cst-tvs-diode-on-c1a-pin-73

器件型号:TMS320C54CST

 TMS320C54CST 的推荐原理图包括引脚 C1A (引脚73)上的 TVS。

我尝试了 BAT54S、但 DSP 未运行。

我使用了 BAV99、DSP 正常运行。

您能否解释一下 BAT54S 阻止 DSP 运行的原因?

我在 BAT54S 的规格表中没有看到任何 会阻止 DSP 运行的东西、除了可能的电容。  BAV99为2pF、而 BAT54S 为10pF。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev