This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:DCAN 代表什么?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617022/tda3-what-does-dcan-stand-for

器件型号:TDA3

您好!

 我想知道 DCAN 代表什么。 我知道 CAN 是"控制器局域网"。 什么是 D?

此致、
肯什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 CAN IP 名称。 博世将其 CAN IP 命名为 A_CAN、C_CAN、D_CAN、 M_CAN, 这些 IP 可以获得许可并内置到 设备中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    除了 Ewald 的回答之外、 'D'还来自双时钟。 一种无需在 TI SoC 中广播的 IP 功能 、因为大多数模块已经在那里具有双时钟(或更多)。

    因此、我们保留 DCAN 和 MCAN 只是为了区分这两个 IP。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    是的、支持高达1Mbit/s 位速率的 CAN 版本 D 对于 TDA3x、SR1.0中有2个 DCAN、SR2.0中有1个 DCAN 和1个 MCAN (高达5Mbit/s 的数据速率)。

    谢谢
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    非常感谢。

    此致、
    肯什