This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:目标系统要求

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632886/linux-processor-sdk-am57x-target-system-requirements

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

你(们)好

在 目标上安装 SDK RT-Linux 的最低硬件要求是什么?(RAM、闪存的大小..)

2-什么是 RTOS?

SDK Linux 和 SDK RT-Linux 有何不同

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有最低硬件系统要求等概念。 这完全取决于目标构建。 最好的方法是在 EVM 上构建和运行您的系统、并在提交到定制板之前检查存储器要求。

    至于您的第三个问题、Linux-RT 具有实时支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    感谢您的回答、

    我已检查 AM572x-IDK。 它提供16GB eMMC nand 闪存、32MB QSPI 闪存和 SD 卡。 用于从 SD 卡和 QSPI 闪存进行引导。

    在我的项目中、我不想使用 SD 卡、而是希望使用闪存进行引导。

    1-关于我要在定制板中使用 SDK RT-Linux 的问题,引导设备相同的16GB eMMC 和闪存是否正确?

    2-是否可以使用相同 的32MB QSPI 闪存启动 SDK RT-Linux

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 应该正常。 我不确定 QSPI。 我认为它太小了。