This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:UART2配置

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618434/linux-am3352-uart2-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

AM3352  ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04  linux-4.4.4.12+gitAUTOINC+3639bea54a-g3639bea54a    

AM335x  UART 2 Linux  注册方法  需要修改这些文件...?

AM335x-icev2.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更详细地解释您要做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 uart2和 uart4、但读取和写入端口/dev/ttyS2或/dev/ttyS4失败

    root@AM335x-EVM:/dev/# echo "test"> ttyS4
    -sh:echo:write error:input/output error
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hongyuan、

    请检查 帖子。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    此致、
    好的