This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:存储器映射和外设共享的 M4和 A15示例

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625698/dra712-m4-and-a15-example-for-memory-mapping-and-peripheral-sharing

器件型号:DRA712

请优先考虑我的客户提出的以下问题:

我们下载了 dra7xx RTOS 软件包、该软件包似乎包含用于 de Jacinto 的 PDK。

现在、我们将尝试了解在存储器映射和外设共享方面、M4和 A15之间所需的配置是什么。

 

  此处提供 的示例 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Early_Boot_and_Late_Attach 不起作用。 加载并尝试运行 IPU1后会产生紧急情况。

 

了解正确的 M4/A15设置会有什么好文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    该问题已转交给一名专家。

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳尔

    同时、您可以查看以下帖子以了解一些一般的 M4-A15通信指南:
    e2e.ti.com/.../625585

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户在 A15上使用的 SDK 是什么? 是 Android SDK 还是 Linux SDK?

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新 Android SDK