This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在 TI AM5728 EVM 中将键盘配置更改为 AZERTY

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625655/am5728-change-keyboard-conf-to-azerty-in-ti-am5728-evm

器件型号:AM5728

卡:TI AM 5728 EVM

内核: 4.9.28

您好!

我不想在 TI AM5728 EVM 中将我的配置键盘从 querty 更改为 AZERTY、但如何操作?

BR

Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiez、

    通常、这是通过 loadkeys fr 完成的、但在 ti SDK 情况下、这似乎不受支持:
    root@am57xx-evm:/usr/bin loadkeys --help
    loadkeys 版本2.0.3

    用法:loadkeys [选项...] [映射文件...]

    有效选项包括:

    a --ascii 强制转换为 ASCII
    -b --bkeymap 将二进制键位映射输出到 stdout
    -c --clearcompose clear kernel compose table
    -C --console=file
    要使用的控制台设备
    -d --default 加载"defkeymap.map"
    -h --help 显示此帮助文本
    -m --mktable 将"defkeymap.c"输出到 stdout
    -p --parse 无需操作即可搜索和解析键位映射
    -q --quiet 抑制所有正常输出
    -s --clearstrings 清除内核字符串表
    -u --unicode 强制转换为 Unicode
    -v --verbose 报告更改
    root@am57xx-EVM:/usr/bin

    您可能需要自行移植此功能。

    此致、
    Yordan