This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:像素时钟问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618492/am3352-pixel-clock-question

器件型号:AM3352

您好!尊敬的:

    我正在为我的项目选择 AM3552 SitaraTm处理器, 我使用10.4" TFT-LCD 面板 、我选择 LCD_clk=600MHz、因此 LCD_pclk=40MHz (LCD_pclk=LCD_clk/clkdiv)、但上表(附加文件中的规格)。显示 LCD_clk 的最大值为200MHz、当 我从 LCD_clk=200MHz 或 LCD_clk_clk=200MHz 时、必须选择 LCD_clk_clk_clk_clk_clout 以下的 LCD_clk? 为什么?

提前感谢您。  

图预算外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LCD_CLK 是 LCD 控制器的输入功能时钟、200MHz 是该时钟的最大频率。 该值除以 LCD 控制器 CTRL 寄存器的"clkdiv"位字段中存储的值、以提供实际的像素时钟。 可能的频率为 LCD_CLK /2至 LCD_CLK /255。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    TXB