请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 你(们)好,先生
我们使用 XDS560v2 STM 调试 C6678平台、并希望 捕获高速缓存配置文件、CPU 失速记录数据。
阅读“跟踪分析 器用户指南”文档后,说明如下所示
•XDS 功能型跟踪接收器。 XDS560v2 Pro Trace 可处理跟踪数据的引脚导出、并在外部器件中收集和存储跟踪数据。 缓冲器大小较大;XDS560v2 Pro Trace 支持高达2GB 的跟踪缓冲器、在250MHz DDR 下具有多达32个引脚。 有关使用 XDS560v2 Pro Trace 进行多核跟踪的限制、请参阅第1.5节。 XDS560v2 STM 可用于收集系统(STM)跟踪数据、而不是 PC (CPU)跟踪数据。 CCS 中的跟踪分析器工具允许您管理跟踪缓冲区大小和运行模式。 跟踪接收器是调试和分析的理想选择。
我们是否可以使用 XDS560v2 STM 来捕获 C6678的缓存配置文件、CPU 停止记录数据,或者我们是否只能使用 XDS560v2 PRO?
在使用 XDS560v2 STM 进行实验后、我们无法从 C6678获取数据
请提供建议并谢谢
BR
Yimin