This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:低功耗状态

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618371/linux-am3358-low-power-states

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我的客户希望知道如何实现最低功耗状态。  他们使用 Kernal 版本4.9.91进行了构建、能够访问所有电源状态、但有些状态似乎正常、而另一些则不工作。  您可以在下面评论一下吗?

冻结状态:不起作用。 该状态适用于早期的内核构建

待机状态:工作。

MEM 状态: 与 GPIO 和键盘中断一起工作、但不与 RTC 一起工作

磁盘状态:要立即进行测试、支持未知可能需要 TI 提供更多信息。

我们是否有关于如何实现我们可以与客户分享的最低功耗状态的任何材料?

谢谢、

Chuchen