This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:热关断

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618375/tmdsevm572x-thermal-shutdown

器件型号:TMDSEVM572X

大家好、我正在使用 AM527x EVM。 最近、我观察到每次为 EVM 加电时、在几分钟内处理器变热、并触发热关断。  

root@am57xx-EVM:~# omapconf show temp
OMAPCONF (修订版 v1.73构建日期:2017年6月28日18:45:28 EDT)

硬件平台:
通用 DRA74X (平展器件树)
DRA75X ES2.0 GP 器件(标准性能(1.0GHz))
TPS659038 ES2.2

软件构建详细信息:
生成:
版本:_________ _________ __
内核:
版本:4.9.28-geed43d1050
作者:gtbldadm@Uubuntu-16
工具链:GCC 6.2.1 20161016版(Linaro GCC 6.2-2016.11)
键入:#2 SMP 抢占
日期:2017年6月28日星期三18:16:59 EDT

|--------------------------------------- |
|传感器|温度(C)|温度(F)|
|--------------------------------------- |
| MPU | 91 | 195 |
| GPU | 82 | 179 |
|内核| 81 | 177 |
| IVA | 83 | 181 |
| DSPEVE | 83 | 181 |
|--------------------------------------- |

我尝试从以下链接加载默认 EVM 映像的 SD 卡、但结果相同。  

我还尝试仅为 EVM 通电并从 u-boot 停止自动引导、但这也会使处理器发热。 这似乎是一个硬件问题。 我可以用什么方法解决它吗?  

e2e.ti.com/.../thermal_5F00_shutdown_5F00_v4.txt

谢谢、

Jimit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何继续的信息、请与 EVM 供应商联系。