This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:具有硬件流控制数据丢失功能的 UART

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632918/am3358-uart-with-hw-flow-control-data-loss

器件型号:AM3358

尊敬的香榭丽舍

我的客户在忙线控制时发现启用了硬件流控制的 UART 通信中存在数据丢失、但没有流控制就没有问题(禁用了硬件流控制)

您能否在下面查看他们的硬件原理图、并告诉我应该进一步检查哪些内容来解决此问题?

它们发现的数据丢失如下(115200波特率下、15、000、000字节传输)。

1) 1)硬件流控制

2)非流量控制

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件似乎正常。 这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的即时响应。

    处理器 Linux SDK 版本为02.00.02.11、内核版本为 v4.1.18。


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    我建议您尝试扩展 UART 缓冲区大小。 下面链接的主题将讨论这一点:
    e2e.ti.com/.../2313504

    BR
    Tsvetolin Shulev