This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:两个 RMII 端口和 NAND 的 Pinmux 冲突

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618429/am3352-pinmux-conflict-for-two-rmii-ports-and-nand

器件型号:AM3352

在我的设计中、我需要将 NAND 闪存接口(GPMC)与两个 RMII 接口结合使用。 AM3352上只有两个引脚可用于 rxer、J15和 U17。 J15由第1个 RMII 使用、因此 U17只能用于第2个 RMII。 但是、U17也是 GPMIC WPN 的唯一可用引脚、这将导致冲突。

在我的设计中、AM3352的两个 RMII 接口分别连接到两个 PHY 芯片组(LAN8710)。 根据 LAN8710的数据表、来自 LAN8710的 rxer 信号在 RMII 总线上似乎是可选的。 对于两个 PHY 芯片组、我可以忽略 AM3352上的此连接吗?

另一个选项是始终将 GPMC 接口的 WPN 引脚连接到高电平、以便它不会始终受到写保护。

哪种方法是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    WPN 信号可连接到任何空闲的 GPIO、并由软件控制。