This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRA722:issCaptureLink 输入 YUV422、如何指示输出 yuv420

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618345/starterware-dra722-isscapturelink-input-yuv422-how-can-i-direct-output-yuv420

器件型号:DRA722

工具/软件:Starterware

在 j6eco run vision_sdk_2_11、issCaptureLink 输入摄像头数据格式 YUV422上,我需要 issCaptureLink 直接 输出 yuv420,我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    捕捉模块无法从 YUV422转换为 YUV420。 您可以使用 VPE 模块转换为 YUV420格式。

    Rgds、

    Brijesh