This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v6中没有 DRA79x 目标数据库信息

Guru**** 2583175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632769/ccs-no-dra79x-target-database-information-in-ccs-v6

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 EVMX777G-01-00-00评估套件启动 CCS 6项目。 此评估套件内置 DRA79x、我想使用这个。

问题是、我找不到有关使用 DRA79x 门槛图标开始使用 CCS 6的一些信息、更新或其他详细信息。 此外、主要问题是 、在汽车器件支持包中 、不包含 DRA79x.xml 目标数据库文件。

请向我显示此重要 xml 文件的链接。

此致

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我已将您的问题转交给 CCS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA79x 器件支持尚不可用。 它将添加到下一个器件支持包版本中。 目前、请使用 DRA71x、 在 CCS 设置方面与 DRA79x 几乎相同。

    谢谢

    Alex