This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:可在其中启动 U-boot 接口

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625809/linux-am3358-where-i-can-start-the-u-boot-interface

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

U-Boot # USB start (U-Boot # USB 启动)

U-Boot 的默认行为是在用户发出 DHCP 命令时利用 DHCP 服务器传递给我们的所有信息。 这将包括 DHCP 参数 next server、该参数指示通过 TFTP 从何处获取文件。 但是,有时网络上的 DHCP 服务器会提供不正确的信息,您无法修改服务器。 在这种情况下、以下步骤可能会有所帮助:

U-Boot # setenv autoload no
U-Boot # DHCP
U-Boot # setenv serverip correct.server.ip
U-Boot # tftp