This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:CLKOUT1时钟到以太网 PHY

Guru**** 2585395 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615015/am5716-clkout1-clock-to-ethernet-phy

器件型号:AM5716

大家好、我们计划通过 OSC1使25MHz 晶体振荡、并将 CLKOUT1连接到 DPS83822 XI 输入以减少晶体组件。

Q1:AM5716是否在以下连接下工作?

Q2: CLKOUT1 (25MHz)能否为 DP83822 XI 供电?  (是否符合 DP83822时钟规范25MHz +/-50ppm?)  

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM571x 数据表中的表4-30 SR2.0修订版 D 状态:

    "器件时钟输出1。 可在外部用于具有非关键时序要求的器件、或用于调试等。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    我很理解您的意见。 我已经在该工作表上添加了 CLKOUT1规格。

    但是从 xo_OSC1到 CLKOUT1的路径 不使用 PLL。

    请告诉我为什么不能使用没有 PLL 的信号路径?

    此致、

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该信号尚未时序闭合、无法保证满足 PHY 时钟要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    顺便说一下、我的问题 Q1是如何的?

    我按如下方式更改 DP83822和 AM 5716之间的连接。

    使用此连接时没有 FUNC_32K_CLK。
    此外、没有其他32k 时钟。

    AM 5716在连接下是否正常工作?

    此致、

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OSC0提供主系统时钟。 如果没有此时钟、器件将无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser San、您好!

    您能否告诉我您从哪个位置获得的 AM5716数据表/TRM?
    我在数据表和 TRM 上都找不到这些说明。

    此致、
    ay0689
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM571xRegistered数据表 SR2.0修订版 D 的第6.1.2和6.1.3节。另请参阅 AM571x TRM 修订版 E 的第33.3.4.4节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!  

    感谢您的回答。

    我已验证 AM571x TRM 修订版 E 中33.3.4.4节的内容

    谢谢、此致、

    ay0689