This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EK-TM4C123GXL:ICDI 作为 Linux USB 串行器件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624513/linux-ek-tm4c123gxl-icdi-as-a-linux-usb-serial-device

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Linux

我对 Linux USB 串行驱动程序"drivers/usb/serial/usb-serial-simple.c"进行了一些修改、将 ICDI 包含为串行器件。 我可以使用此器件上传/下载 TM4C123GXL。 我认为它也可以用作 GDB 的远程目标设备。

如果有人有兴趣测试此界面、我可以发送 Linux 内核4.9.48的小修补程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在相应的微控制器论坛中发布此内容。

    此致、
    Yordan