This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:用于额外存储空间的 QSPI I/F

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625581/am5728-qspi-i-f-to-be-used-for-additional-storage-space

器件型号:AM5728

您好!

目前、我们使用的是基于 AM5728的 SOM 模块、该模块内置 eMMC 存储器。  AM5728中提供了可选的 QSPI 接口。 我的问题是 QSPI 接口是否可用于连接 SPI NAND/NOR 闪存 、而 SPI NAND/NOR 闪存 可用作额外的存储空间?

此致、

Sudarshan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以将串行闪存连接到 QSPI、请参阅第24.5.1节"四路串行外设接口概述:
    "QSPITm四路串行外设接口(QSPITm)模块是一种 SPI 模块,允许对外部 SPI 设备进行单读、双读或四读访问。 此模块具有一个存储器映射寄存器接口、此接口提供一个直接接口来访问来自外部 SPI 器件的数据、从而简化了软件要求。 QSPI 仅用作主器件"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordon、您好!

    感谢您的反馈

    此致、

    Sudarshan