This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Android SDK 性能和文档

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617373/am5728-android-sdk-performance-and-documentation

器件型号:AM5728

您好!

我正在尝试获取  运行 Android Processor SDK的 AM5728的性能数据(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)。  我将以与 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide#Graphics_SGX_Driver 类似的行查看性能指南文档 、它适用于 Linux。 是否提供此功能? 我还想了解 一些有关 AM5728上 Android 支持的编解码器和其他功能的信息。 请向我提供可获取这些信息的链接。

此致、

Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 SDK Wiki 登录页面: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Android_Software_Developer’s_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已搜索此 wiki 链接。 我无法获得太多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常为 Android 运行 GLBench 和 GFXBench。

    在屏幕上测量的数字:
    GLBenchmark 2.5 Egypt offscreen ETC1:3359帧/30fps
    GLBenchmark 2.5 Egypt offscreen PVRTC4: 3333帧/29fps
    GLBenchmark 2.5 Egypt offscreen ETC1-565:3350帧/30fps
    GLBenchmark 2.5埃及固定时间步长屏幕 ETC1:44133msec /26fps
    GLBenchmark 2.5埃及偏移屏幕 ETC1-经典- 11200帧/100fps

    屏幕上的数字取决于面板分辨率。

    支持的 Release 多媒体功能记录在中
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Android_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praneeth 您好!

    感谢您分享这些数字。 这很有帮助。

    我正在尝试比较运行 Linux 与 Android 的 AM5728的性能。 我可以看到 Linux 上的数字在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide 中发布 。 AM5728上是否有类似的 Android 链接? 如果是、您可以共享吗? 此外、您是否已经准备好了 AM5728上 Linux 和 Android 性能的比较详细信息?

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavan D、

    目前、我们的性能数据与 Android 产品中提供的性能数据并不相同。

    当我们有类似的 Android 页面后、我将返回此处并使用链接更新此帖子。 在此之前、您是否有任何其他特定外设或子系统需要与您的用例进行比较? 如果是、我可以检查我们是否有这些特定的数字并将其发布在此处。

    Jason Reeder