This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:在 QSPI 引导时将大映像放入 SBL

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625618/rtos-tda3-large-image-into-sbl-at-qspi-boot

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 如何使用 Processor SDK VISION 3.0中的 QSPI 引导将大型应用程序映像实施到 SBL 中?

 在有关 SBL 的"QSPI"引导模式的用户指南中、应用程序映像的 ROM 区域上限似乎被描述为0x80000 ~ 0x400000的3.5MB 区域。 但是、由于表数据太大、我的应用程序映像超过3.5MB。 您能否告诉我在大型应用中如何实现到 SBL 中。

此致、
肯什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    QSPI 器件尺寸为32 MB 或64 MB、具体取决于 EVM 版本。

    因此、应用程序映像的大小可以是63.5 MB 或31.5 MB。 我想在0x4000000中有一个小于零的拼写错误

    您能指向您所参考的文档吗?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    是的、硬件实现正如您所指出的那样。
    遗憾的是、SBL 似乎只能用于部分区域。

    我参考了第13页中的用户指南、如下所示:
    C:/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_compons/drivers/pdk_01_07_00_16/packages/ti/boot/sbl_auto/docs/SBL_UserGuide.pdf

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    是的、我们将在计划于10月中旬发布的下一个版本中提交错误并进行修复。

    此致、
    Rishabh