This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:U-boot 构建失败

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625812/linux-am3358-u-boot-build-fail

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

当我构建 u-boot 时、  在输入时、请遵循 Linux Core U-Boot 用户指南

make[1]:离开目录'/home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/board-support/u-boot-2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/AM335x_evm'
@~设想-VirtualBox:μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04/board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db$ make cross_compile=arm-linux-gnueabihf- O=AM335x_evm
make[1]:进入目录'/home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/board-support/u-boot-2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/AM335x_evm'
make[1]:找不到 arm-linux-gnueabihf-gcc:命令
/bin/sh:1:arm-linux-gnueabihf-gcc:找不到
dirname:操作数丢失
请尝试'irname --help'获取更多信息。
 生成    ./Makefile
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
 Chk    include/config.h
 UPD    包含/ config.h
 CFG    u-boot.cfg
/bin/sh:1:arm-linux-gnueabihf-gcc:找不到
./scripts/Makefile.autoconf:79:目标'u-boot.cfg 的配方失败
make[2]:***[u-boot.cfg 错误1
make[1]:***没有规则使目标'include/config/auto.conf'成为'include/config/uboot.release'所需的目标'include/config/auto.conf。 停止。
make[1]:离开目录'/home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/board-support/u-boot-2017.01 +gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/AM335x_evm'
Makefile:150:目标'subB-make'的配方失败
制造:***[sub-make]错误2.
@~ VirtualBox:μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04/board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../351504

    希望这对您有所帮助。
    如果没有、请发布您正在执行的命令。

    BR
    玛格丽塔