请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4379 工具/软件:Linux
我的应用程序包含一个共享库、一个.so 文件。它在 ARM Cortex-A9中运行的嵌入式 Linux 系统中运行。如何调试它?
当我使用 gdb 方法对其进行调试时、我收到以下消息:
警告:找不到动态链接器断点函数。
Gdb 将无法调试共享库初始化程序
并跟踪显式加载的动态代码。
0x498c0c80 in?? ()
这是否意味着我无法使用共享库调试应用?
非常感谢!