This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:uBoot 问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625485/starterware-tms320c6748-uboot-problem

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Starterware

我执行了用户手册中给出的所有步骤、但在为电路板供电后没有收到任何 uboot 消息、终端不显示任何内容、是否有人可以帮助解决此问题? 请...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在帖子中指明了正确的器件型号和软件组件? C6748是一个n`t DSP 的器件、不运行 Uboot 软件。
    UBoot 是 ARM Linux 引导环境使用的次级引导加载程序。

    请花一些时间介绍哪些用户指南、硬件和您的设置、以便我们提供适当的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到的器件型号是正确的器件型号、即 C6748 (LCDK 开发套件)、并且我已随套件一起提供了快速用户指南。 我已正确允许每个步骤、在设置波特率并为套件供电后、monitor.ca上不会显示消息、您请解决此问题。