This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:创建.xem4文件

Guru**** 2586445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617788/tda3-creation-of-xem4-file

器件型号:TDA3

大家好、

我想知道如何在.xem4文件的开头写入'ELF'字符串?

此外、我想知道 .xem4文件从何处获取有关入口点值的信息、以及在代码中定义该信息的位置?

我已经检查了.xem4文件结构、并研究了 VisionSDK 2.12.01编译系统、但我无法确定哪个文件(或文件)可以为我提供所需的信息。

感谢您的进步、

Jho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jho、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jho、

    不同内核的入口点由 BIOS 设置。
    对于 M4二进制文件、入口点在0x4地址处指定。
    如果您能让我们更详细地了解您正在尝试的用例、我们将能够更好地帮助您。

    此致、
    Rishabh