This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:OMAPL138_LCDK 中的存储器(RAM)大小

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618323/tmdslcdk138-memory-ram-size-in-omapl138_lcdk

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138BeagleBoard-X15

OMAPL138-lcdk 只有128MB RAM 是这样吗? 如果是、与具有500 MB 容量的 BeagleBone Black 和具有1 GB 容量的 Raspberry Pi 相比、它为何如此低? 我正在尝试使用 QT 软件运行 Yocto Linux 映像、该软件将显示视频并执行一些数据采集、并显示 ADC 和热电偶的当前值。 该平台是否不适合进行如此多的处理? 我的应用程序运行速度非常慢、显示效果一点也不顺畅。 TI 是否具有具有具有具有具有更多 RAM 的双处理器(通用和 DSP)的开发板? 请建议。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确的 OMAPL138 LCDK 具有128MB 外部 DDR2内存。 完整的功能集可在此处找到:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    LCDK 电路板是在2011年设计的、当时是根据当时的 Linux SDK 软件要求设计的。 n`t 对该电路板进行了许多更新、但这是一个很好的反馈、我们可以考虑将来是否对该电路板进行修改。

    我们之前已在此平台上运行 QT 并显示、并且还更新到最新的 Linux 内核 v4.4、在 Processor SDK Linux 中提供基于 QT 的矩阵演示支持。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Example_Applications_User's_Guides


    如果您想查看选项、那么适合您开发的良好平台可能是 BeagleBoard-X15、它具有带2GB RAM 的 AM572x 器件(双核 A15和具有视频加速功能的双核 DSP)。
    https://beagleboard.org/x15

    您还可以选择获取摄像头和 LCDK 显示、以获取完整的开发套件 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此 BeagleBoard-x15中、一个处理器是否可以使用所有2GB RAM、或者是否可以进行平均分配、每个处理器最终将拥有500 MB 的 RAM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2GB 可在 SOC 上的 ARM、DSP 和 IPU 内核之间进行分区。 基础系列 Linux 版本为 ARM Linux 提供了大部分内存、为 DSP、IPU 和相关 IPC 软件提供了较小的部分。