This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:J6 USB 错误、带有-110、-71错误代码

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631845/linux-dra750-j6-usb-error-with--110--71-error-code

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我现在面临 USB 主机/从机读/写测试的问题。 主机侧的错误消息如下(大约30%的错误率)

 

[352.506963] USB 3-1:器件描述符 READ/64、错误-110
[367.736962] USB 3-1:设备描述符读取/64、错误-110
[367.966940] USB 3-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号3
[368.086958] USB 3-1:设备描述符读取/64、错误-71
[368.316956] USB 3-1:器件描述符读取/64、错误-71
[368.546931] USB 3-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号4
[368.553528] USB 3-1:器件未响应设置地址。
[368.766968] USB 3-1:器件未响应设置地址。
[368.976937] USB 3-1:设备不接受地址4、错误-71
[369.096933] USB 3-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号5
[369.103538] USB 3-1:器件未响应设置地址。
[369.316969] USB 3-1:器件未响应设置地址。
[369.526929] USB 3-1:设备不接受地址5、错误-71
[369.532853] USB USB3-port1:无法枚举 USB 设备

 

从器件侧日志转储如下所示:  

[329.237933]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[329.243526] LUN:可移动文件:(无介质)
[329.247946] LUN:文件:/dev/ram0
[329.251291] LUN 数量=1
[329.254339] g_mass 存储小工具:海量存储小工具、版本:2009/09/11
[329.261417] g_mass 存储小工具:userspace 无法提供 iSerialNumber
[329.268498] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[329.274021] dwc3 48890000.usb: OTG:小工具注册

 

主机和从机都使用3.02.00.03 GLSDK。 从机处于 OTG 模式。

请帮助解决此问题。

 

BRS

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明您的设置,您使用的是 USB0端口还是 USB1端口?  

    是定制板还是 TI-EVM?

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我解决了这个问题。

    谢谢你。

    BRS
    路易