This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358 RTC 在大电流下工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625590/am3358-am3358-rtc-work-in-a-large-current

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TPS65910

您好:

  我们的板使用 tps65365的 VRTC 来支持 am3335的 RTC 电源。切断主电源时、备用电池会快速断电、因此我们测试了 RTC 电流。

  我们。1.8V 至 RTC 的外部电源机,不使用 tps65910(切断 VTC 至 VDDS_RTC)的线路。当 mian 上电时,Linux 系统启动后的电流为600uA。然后切断主电源,电流为130uA CPU RTC 消耗如此大的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 Linux 系统中将 RTC 用于什么用途? 您是否设置了任何额外的报警或除默认使用 RTC 之外的其他信息(以跟踪时间/日期)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还要检查此主题:
    e2e.ti.com/.../620005

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。
    我想知道额外的警报或其他认为 RTC 功能(跟踪时间/日期)可以在仅 RTC 模式下工作吗?
    我们使用 RTC 来保留电路板断电的日期和时间。