This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:以太网数据包过滤硬件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632239/am5728-ethernet-packet-filtering-hardware

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 AM5728以太网数据包过滤硬件的问题。

 

问题:

AM5728上是否有如下所示的以太网数据包过滤硬件?

 -VLAN 过滤器

 -IP 源地址过滤器

 -IP 目标地址过滤器

 -TCP/UDP 源端口过滤器

 -TCP/UDP 目标端口过滤器

 -其它过滤硬件

我们在 TRM (SPRUHZ6I)中找不到这些硬件滤波说明。

 

如果您向我们提供 一些有关 AM5728以太网数据包过滤硬件的文档、我们也将不胜感激。

 

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TRM 第24.11.4.8.2节地址查找引擎(ALE)。 硬件以太网过滤功能由该模块提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户。

    此致、