工具/软件:Linux
您好!
在我们基于 AM3354的定制设计电路板中、电路板启动后、我希望通过命令行手动控制 LCD 背光。 目前、在.dts 文件中、LCD 背光引脚分配给 PWM 引脚。 请帮助我实现这一点。
我们使用的是7英寸 New Heaven 电容式 LCD 显示屏。
SDK 版本- Processor-SDK-03.03
内核版本- 4.4.41
我已启用 PWM0。 以下是引脚多路复用的详细信息、
ecap0_PINS_DEFAULT:backlight_PINS{
pinctrl-single、pins =<
0x164 0x0 /* eCAP0_IN_PWM0_OUT.eCAP0_IN_PWM0_OUT MODE0 */
>;
};
epwms0:epwmss@48300000{
状态="正常";
ecap0:ECAP@48300100{
状态="正常";
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&ecap0_PINS_DEFAULT>;
};
};
LCD_BL:背光{
兼容="PWM 背光";
PWM =<&ecap0 50000 0>;
亮度等级=<0 51 53 56 62 75 101 152 255>;
default-brightse-level =<8>;
};
请查找随附的 DTS 文件以了解完整的详细信息。
此外、我还使用各种 SYSFS 属性进行了测试、但 LCD 没有变化。