This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6713B:用于 C671x 处理器的 TI-RTOS 端口

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616686/rtos-tms320c6713b-ti-rtos-port-for-c671x-processors

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试在 TMS320C6713上使用 TI-RTOS、但找不到适用于 C671x 系列的任何 TI-RTOS 端口。 从 TI-RTOS 下载页面上、似乎没有可用于 C671x 器件的端口(支持)。 支持 C6000 的最新版本仅支持 c66xx 和 C674x、如发行说明中所述。 如果有任何支持 C671x 器件的 TI-RTOS 版本、请告诉我。

其次、旧的 DSP/BIOS 包含用于 C671x 器件的端口、但使用多年的 TI-RTOS 内核、即 BSP/BIOS、是个好主意吗?



此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在等待他们的回复...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kowalski、

    TI RTOS 解决方案仅适用于 C674x DSP 和更新的 ARM、DSP 和 MCU 器件。 您使用的器件相当旧、是我们传统 DSP 产品系列的一部分、软件仍基于 DSPBIOS。

    移植工作非常重要、因此我们建议您更新到 C674x DSP 系列或 C66x DSP 系列、以获取这些器件的最新软件支持。

    DSP BIOS 和 BSP 软件包仍可供客户使用、但对此的支持有限、因此如果这是一种新设计、我建议更新 C674x 系列。

    此致、
    Rahul