This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 SPI 相关的数据

Guru**** 2552440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616353/omap-l138-spi-related-dought

器件型号:OMAP-L138

主席先生,

我计划使用 SPI 进行终端设备配置。 因为它不会为我提供任何返回数据、所以我可以将 SPI MISO 引脚用作 GPIO 以用于其他目的。

在 SPI 外设中:

仅需要 SPI MOSI、CS 和 CLK 引脚,MISO 引脚是否可用作 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表中的引脚分配。 例如、SPI1_SOMI 和 SPI1_SIMO 可多路复用为 GPIO。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM、SPI 接口可用于3引脚模式和4引脚模式。 您可以尝试执行的操作是、假设您的 SPI 从器件可以在3引脚模式下工作、在这种模式下、可以通过更改内部引脚多路复用器将 MISO 引脚分配为 GPIO

    此致、
    Rahul