This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:M4和 A15通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625751/linux-dra725-communication-both-m4-and-a15

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

我不知道 M4和 A15的通信、如何使用 M4、对 M4进行编程

此致、

Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    还可以说、
    dra7-ipu1-fw.xem4的文件是什么。

    谢谢、
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开机自检已关闭。
    在下面的其他帖子中阅读发布问题行为评论:
    e2e.ti.com/.../625739

    此致
    露西