This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:IPU IPUMM 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625739/linux-dra725-ipu-ipumm-problem

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

SDK: TI-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03

我不知道他们在做些什么 IPC_IPU IPC_MPU ipumm。

  您能解释一下吗?

 谢谢、

 Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此帖子、因为您在您的其他帖子中已经提出了有关此主题的问题、专家已开始帮助您:
    e2e.ti.com/.../625585

    请给专家一些时间来回答您的问题、并在接下来的问题中遵循该帖子的逻辑。 如果需要-再次询问。
    您已在以下帖子中对此进行了准确解释:
    e2e.ti.com/.../625322

    不要在论坛中遇到许多类似的问题、因为这不能保证更快的答案、而是会将您标记为垃圾邮件生成者。

    此致
    露西