This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXSK437X:器件无法通电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623991/tmdxsk437x-device-will-not-power-on

器件型号:TMDXSK437X

您好!

我最近购买了一个 TMDXSK437X、器件在到达时不能通电。  有没有解决方法、或者我是否能够退回电路板?

谢谢、Broydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Broydon Stufko、

    您在打开电源时面临什么问题?
    查看下面的入门套件指南、确保您遵循正确的步骤。 您是否在执行"推挽式"
    电源按钮,直至电路板的电源 LED 亮起"?

    请再次确认步骤:

    www.ti.com/.../sprw270.pdf

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经插入了电路板、当按住电源按钮时、什么也没有发生。

    谢谢、Broydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Broydon、

    确保使用的是5V 电源、并确保已将可启动 SD 卡插入电路板。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但尽管遵循这些说明、电路板仍不能通电。

    谢谢、Broydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布里登

    您如何验证您使用的是可引导 SD 卡? 您是否已验证 sysboot 引脚是否已配置为 SD 引导?

    如果切换到 UART 引导、您是否在控制台上看到 CCCC 符号?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照入门套件中的说明操作、并尝试从 SD 卡和 USB 启动、但器件无法通电。  无论我尝试使用哪种方法为其加电。  我已插入提供的电源、但没有任何反应。  

    感谢您的帮助、但似乎什么都不起作用。

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布里登

    您正在使用全新的 AM437x 入门套件进行测试、对吧?

    我可以建议您为 UART 启动配置 sysboot 引脚、并查看 UART 控制台上是否会有 CCCC 符号。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 SD 引导、请确保执行 SDK/setup.sh 和 SDK/bin/create-sdcard.sh 脚本以创建可引导的 SD 卡、有关这些脚本的更多信息、请参阅以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Setup_Script
    processors.wiki.ti.com/index.php

    您还可以访问以下链接:

    www.ti.com/.../spruhw8.pdf

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、这一切都很好、但器件甚至不会通电、因此我根本无法启动。  我认为它没有发挥作用,我只想把它归还。

    谢谢、

    布鲁顿