This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:Profinet 从站构建问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617496/rtos-processor-sdk-am335x-profinet-slave-build-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、   我正在使用 CCS 7.2、我正在尝试构建 AM335x PROFINET 从站(IRT)。     我在生成过程中报告的 TI.SYSBIOS.KNL 软件包和 XDC 工具之间存在某种类型的版本不兼容问题--如下所示。     错误是"ti.sysbios.KNL"包与构建中使用的 XDC 工具不兼容。    一个困惑是错误消息显示使用 XDCTools 3.50或更高版本、我认为我使用的是3.50.02.20。:

  

我已经按照 TI 目录中的说明安装了组件:

以及显示 XDC 工具版本和产品的 CCS 项目属性:

如果在解决这一问题方面有任何帮助,我们将不胜感激!!!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    从 PDK 版本来看、您好像是使用 Processor SDK 4.0构建 PROFINET。 www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 上的 PROFINET 1.0.1 使用 Processor SDK 3.3、可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取。 请参阅发行说明 中的系统要求:processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_Profinet

    此致、Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Garrett、

    使用 SDK 3.3确实解决了我的构建错误。

    另一个问题:是否预计重建生成的226个警告?

    此致、Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我正在检查我们是否已经有内部 TT 来跟踪众多警告问题。

    此致、Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    计划在下一个版本中删除 PROFINET 编译的警告。

    此致、Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett、

    最后一个问题:  是否有下一个版本的预定发布日期?    我目前正在研究 PROFINET 产品、我真的想在我的最终版本中删除这些警告。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您可以从项目属性->CCS Build->GNU Compiler->Miscellaneous->Other 标志中删除'-pedanticy'选项,这些标志应该会删除200个警告。 下一版本的发布日期仍待定。

    此致、Garrett