This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:将由基于 AM5728 PSDK 的 AM5728 DSP 优化的 OpenCV 功能列表

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622650/linux-am5728-opencv-function-list-that-will-be-optimized-by-am5728-dsp-based-on-am5728-psdk

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、专家。

我们可以看到 一个表、其中描述了 AM5728 DSP 在以下位置进行优化的 OpenCV 功能列表:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/OpenCV

作为:

我想问我们是否要通过 AM5728 DSP 优化更多 OpenCV 功能并更新此 wiki 页面上的优化过程、例如、我的客户询问一些功能:

FINDContours
ReprojectImageTo3D
功能跟踪
calcOpticalFlowFarnebback
抽取轮廓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    我会就您的问题通知 OpenCV wiki 页面所有者。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    基于 DSP 优化的有关 OpenCV 函数列表的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们仅提供几个专门针对 DSP 进行优化的 OpenCL 内核、以展示潜在优势、并介绍客户如何处理这些优势。

    详细信息分析报告(使用 OpenCV_PERF_xxx 二进制文件)将与下一个(10月初)版本一起发布。

    2017年第4季度发布将包含更多专门针对 DSP 进行优化的内核(~25-30)。

    此致

    Djordje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Djdjs:

    非常感谢您的更新。 那么、OpenCV DSP 优化功能列表也将在10月的 wiki 中更新?